SQFlex garantiza la independencia en Auroville, India

Overview_TEXT

Resumen

A finales de los 60 un grupo de personas soñaron con crear un lugar "que ninguna nación puede reclamar como su propiedad exclusiva, un lugar donde todos los seres humanos de buena voluntad, sinceros en sus aspiraciones puedan vivir libremente como ciudadanos del mundo". A comienzos de los 70 una docena de visionarios hicieron realidad este sueño utópico y crearon el Municipio Auroville Universal al sur de la India en el Estado de Tamil Nadu, que en la actualidad cuenta con 1.800 habitantes de 30 nacionalidades.

Auroville interiorizó los principios de vida colectiva y en armonía, y el desarrollo de la energía renovable y su implantación ha ocupado un lugar primordial en la comunidad. Como resultado se crearon varias empresas locales que hoy cuentan con más de 50 años de experiencia en la energía renovable, que trabajan para la comunidad y "exportan" al exterior. Una de estas es AURORE (Auroville Renewable Energy), que ha desarrollado una experincia especial en sistemas solares de bombeo de agua, instalando más de 1.000 de esos sistemas en la India.


La Situación

La mayoría de los clientes en Aurovilley quieren ser independientes del suministro eléctrico exterior,  y confían en las soluciones de energía renovable para el suministro de agua potable así como para el agua de riego.

Es más, Auroville es un modelo internacional de ahorro de energía en el fututo y la comunidad sirve como ejemplo para la aplicación de tecnologías de energía renovable. La mayoría de los clientes ya disponen de equipos con paneles solares, pero requieren sistemas de bombeo fiables y de bajo  compatibles con los paneles fabricados localmente.


La Solución Grundfos

De acuerdo con la aspiración de Auroville para utilizar energía renovable, AURORE ha instalado 6 sistemas completos SQFlex Solar de Grundfos y más de 50 bombas sumergibles solares.
SQFlex de Grundfos no es solo una solución innovadora y de última generación, las bombas solares sumergibles son también completamente compatibles con los paneles solares fabricados localmente y los soportes. La flexibilidad de SQFlex permite a los clientes reutilizar sus paneles solares existentes sin tener que modificar sus instalaciones.

Sin embargo, las bombas solares también permiten la conexión a red. En Grundfos pensamos en el futuro y dejamos abiertas todas las posibiklidades.

 

El Resultado
El objetivo principal de los habitantes de Auroville es permanecer independientes del suministro de electricidad exterior y la solución Grundfos se lo permite. Es una alternativa fiable y de bajo mantenimient al suministro exterior de electricidad.

Pero para los habitantes de Auroville, Grundfos es algo más que un proveedor de bombas de alta calidad. En Grundfos. En Grundfos nos centramos en ser responsables, pensar en el futuro y la innovación - también en nuestra constante investigación y desarrollo de soluciones de energía renovable y energéticamente eficientes – que van de la mano de los valores de Auroville: “Auroville quiere ser el puente entre el pasado y el futuro. Aprovechando todos los descubrimientos de fuera y de dentro, Auroville quiere lanzarse al futuro”.

“Tienen un producto fantástico” comenta Jos van den Akker, un ingeniero solar de AURORE. Esta encantado con las soluciones fiables SQFlex y el servicio proporcionado por Grundfos en Chennai. AURORE está promocionando Grundfos SQFlex en India, ya que es la única opción de bombeo tanto solar, eólica como con conexión a red.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Tema:

Poco mantenimiento - incomparable flexibilidad - independencia del suministro eléctrico

Ubicación:

Municipio Auroville Universal en el Estado de Tamil Nadu al Sur de la India

Empresa:

Grundfos India

GRUNDFOS PROPORCIONO

  • Poco mantenimiento
  • Flexibilidad incomparable
  • Independencia del suministro eléctrico

 

Torre de agua
La torre de agua puede asegurar suficiente suministro de agua incluso en los días grises.

DATOS PROYECTO

Grundfos SP-A pump
Bomba Grundfos SP-A
La bomba Grundfos SP-A y el sistema SQFlex cuentan con una gran reputación en Auroville.

PRODUCTOS GRUNDFOS

  • 6 x SQF2.5-2
  • 50 SP5A7 y SP3A-10 solar
  • bombas sumergibles

 

LINK A WEBCAPS
SP
SQFlex

Contacts_TEXT

Contacto

Si necesita una solución parecida, por favor póngase en contacto con nosotros.

Teléfono

+54-3327-41 4444

Dirección

Ruta Panamericana, ramal Campana Km 37,500
Parque Industrial Garín - Lote 34A (esq. Haendel y Mozart) - (1619) Garín – Pcia. Bs. As.

Responsable de Ventas:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Paraguay
  • Uruguay

Contacto

Si necesita una solución parecida, por favor póngase en contacto con nosotros.

Teléfono

+54-3327-41 4444

Dirección

Ruta Panamericana, ramal Campana Km 37,500
Parque Industrial Garín - Lote 34A (esq. Haendel y Mozart) - (1619) Garín – Pcia. Bs. As.

Responsable de Ventas:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Paraguay
  • Uruguay