NB: Innovación, Eficiencia y Prestaciones

10/01/2014

Las NB son bombas horizontales, normalizadas, de aspiración axial y descarga radial. Resultan óptimas en diversas situaciones donde se necesita disponer de un suministro fiable y económico.

Estos equipos tienen cinco campos de aplicación principales:

  • suministro de agua
  • aplicaciones industriales de aumento de presión
  • trasiego de líquidos
  • aplicaciones HVAC
  • irrigación

NB back pull out

Son bombas centrífugas Back Pull Out, monoetapa, no autocebantes y normalizadas al cumplir con los requisitos de las normas EN 733 (NB) o ISO 2858 (NBG).

PRINCIPAL VENTAJA:
Si bien la NB es una bomba monoblock, no dispone de motor con eje prolongado, sino que cuenta con un acople rígido entre el eje de la bomba y el motor, lo que permite realizar un FÁCIL Y RÁPIDO MANTENIMIENTO, evitando la necesidad de alineación al acoplar nuevamente el motor.

Acople de NB

En la Industria, la NB Grundfos es especialmente apta para

  • Sistemas de provisión de fluidos
  • Procesos productivos
  • Provisión a torres de enfriamiento
  • Intercambiadores de calor
  • Sistemas de calefacción
  • Sistemas de aire acondicionado
  • Sistemas de refrigeración
  • Sistemas de lavado
  • Otros sistemas industriales

 

Video de fabricación de las bombas NB





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati