MQ: La presurización doméstica completa y compacta

17/12/2013

MQ: La presurización doméstica completa y compacta

La bomba presurizadora MQ constituye un sistema compacto de suministro de agua, diseñado para aplicaciones domésticas, agrícolas y hortícolas. Sus componentes...

Sus componentes están totalmente integrados, lo que garantiza una instalación simple, rápida y efectiva. El sistema consta de bomba, motor, tanque de diafragma, válvula de no retorno y automatización.

La MQ Grundfos proporciona la solución completa para aumentar la presión de la red. Una vez llena de agua, la MQ puede elevar desde una profundidad máxima de 8 metros. El innovador motor refrigerado por agua asegura un funcionamiento silencioso.

Más de 1 millón de bombas MQ Grundfos en uso en todo el mundo demuestran una gran confiabilidad por parte de los usuarios.

Características y ventajas:

- compacta
- unidad completa de aumento de presión
- fácil de instalar
- fácil de manejar
- función autocebante
- protección contra marcha en seco
- protección contra problemas eléctricos
- operación silenciosa
- no requiere mantenimiento
- reseteo automático de fallas

Cuadro MQ
MQ: Datos técnicos de sus modelos, dimensiones y lugares de instalación.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati